Operator TriggerIn

Operator Library: Hardware Platform

Operator TriggerInは、microEnableのデジタル入力へのインターフェイスを提供します。 パラメータ Pin_IDを使用して、デジタル入力を選択します。

デジタル入力とピンコネクタの割り当てについては、フレームグラバーのハードウェアマニュアルを確認してください。

ハードウェアプラットフォームで使用可能
microEnable IV VD1-CL/-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL
microEnable IV VQ4-GE/-GPoE

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ M
Output Link O、信号出力

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Output Link O
Bit Width 1
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

パラメーター

Pin_ID
タイプ static パラメータ
Default 0
範囲 [0, 7]

このパラメータは、使用するデジタル入力を定義します。 同じ入力を複数のoperatorで使用できます。

使用例

Operator TriggerInの使用方法は、以下の例に示されています。